我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert 如何设置SFC超时时间报错?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert 如何设置SFC超时时间报错?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

1.需要右键选择需要设置超时报错的POU,选择属性,在SFC设置中,取消使用默认值,勾选SFCError,SFCEnablelimit。

2.在POU中选择需要设置超时的步,修改步属性中的最大活动和最小活动,途中以STEP0为例,最大活动为T#30S,最小活动为T#10S:

3.在POU中使能SFCEnablelimit,此时如果STEP0步处于激活状态,且bb的转换条件满足,需要等待最小活动的时间(即10秒)才会跳转到下一步;如果STEP0处于激活状态,且保持激活30秒,则SFCError将会报错。