我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert V2.0.3中设备树或应用程序树中的对象下方有蓝色的双下划线该如何消除?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert V2.0.3中设备树或应用程序树中的对象下方有蓝色的双下划线该如何消除

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

蓝色的双下划线为提醒该对象的相关设置或者属性中有一个警告,当警告被消除后此下划线也相应去除,可以通过软件的工具选项卡中,点击选项,找到编码助手,取消勾选编辑器中的下划线和错误,来取消显示该下划线。

现象如下:

可通过以下设置来取消显示。