我们今天能为您提供什么帮助?

M241扩展TM3模块,如何获取TM3模块内部状态?

问题描述:
M241扩展TM3模块,如何获取TM3模块内部状态?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M241; Modicon TM3扩展模块

解决方法:

可以调用TM3_GetModuleInternalStatus功能块获取TM3模块内部状态。

ModuleIndex表示模块的索引(0 表示第一个扩展,1 表示第二个,以此类推)。

StatusOffset表示在状态表中读取的第一个状态的偏移。

StatusSize表示在状态表中读取的字节数。

pStatusBuffer表示读取状态表的缓冲区。

TM3_GetModuleInternalStatus:TM3_ERR_CODE 枚举数据类型。TM3_ERR_CODE 枚举数据类型包含以下值: