我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM4PDPS1模块SUB-D9连接器引脚是如何定义的?
问题描述:
TM4PDPS1模块SUB-D9连接器引脚是如何定义的?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M241

解决方法:

下图显示了 PROFIBUS DP SUB-D 9 连接器引脚:

PROFIBUS DP SUB-D 9 连接器引脚分配:

引脚编号 3:RxD/TxD-P 传输/接收数据:高

引脚编号 4:CNTR-P 传输启用 高

引脚编号 5:DGND 接地信号

引脚编号 6:VP 电压 5 V (100 mA)

引脚编号 8:RxD/TxD-N 传输/接收数据:低