Machine Expert里可视化如何插入图片?
问题描述:
Somachine里可视化如何插入图片?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
Machine Expert和SoMachine软件的可视化里可以插入图片,具体步骤见下图:

插入图片需要注意以下几点:
1、文件名需要使用英文,否则在网络可视化时不能正确显示。
2、若是作为背景图片需要将图片像素修改为和屏幕分辨率相同避免图片变形。
3、文件最好选择嵌入工程,避免网络可视化时找不到图片。
是否有帮助?