我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert中进行符号配置时,编译后无法生成GVL全局变量?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert中进行符号配置时,编译后无法生成GVL全局变量

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在工具树中添加符号配置,编译即可生成已经在POU中调用过的变量列表,如果GVL变量表中的变量名没有在程序中调用则不会编译自动生成。

如下图的GVL_1变量列表正是因为有一个变量在程序段中调用,所以才会编译自动生成在符号配置中。