M262通过SERCOS III总线控制LXM28S或LXM32S伺服如何修改伺服轴的类型?
问题描述:
M262通过SERCOS III总线控制LXM28S或LXM32S伺服如何修改伺服轴的类型所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M262解决方法:
在使用M262 PLC通过SERCOS III总线控制LXM28S或LXM32S伺服时我们通常会需要修改伺服轴的类型,是线性轴,还是模数轴。
下面给大家介绍如何在程序中修改轴的类型。
使用st语言最为简单。

如上图所示,我们在设备树中新建了两个轴,一个LXM28S伺服,一个LXM32S伺服.
在POU当中,输入轴名称.Axis.SetAxisTypeModulo设置轴为模数轴,模数值详见上图,为360
输入轴名称.Axis.SetAxisTypeLinearWithoutLimits()则可以设置轴为线性轴。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。