我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert的可视化里如何实现自制指示灯效果?

问题描述:
SoMachine的可视化里可以实现自制指示灯吗?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert和SoMachine软件的可视化里可以通过导入图片,根据图片的显示隐藏属性来实现自制指示灯的效果。具体操作步骤如下:

1、分别导入指示灯亮和指示灯灭对应的图片,导入步骤可参考,Machine Expert里可视化如何插入图片?

2、放入指示灯亮和灭对应图片并设置其显示隐藏属性

3、选中2个图片选择垂直居中对齐和水平居中等对齐方式将2张图片重叠在一起。

注意:Invisible属性是当条件满足时图片会隐藏。所以若是通过BOOL值控制指示灯时,指示灯灭图片的Invisible属性是变量=1,指示灯亮图片的Invisible属性是变量=0;另外指示灯图片最好使用透明背景图片,否则实现效果不佳。