我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何读取M262 PLC 以太网2口和扩展TMSES4模块的IP地址?
问题描述:
如何读取M262 PLC 以太网2口和扩展TMSES4模块的IP地址?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M262

解决方法:

在使用M262 PLC时,我们有时候会需要读取PLC的IP地址,M262 PLC本体上拥有两个以太网口,还可以扩展TMSES4以太网通讯模块,ETH_R.i_byIPAddress这个系统变量可以读取ETH1口的IP地址,那ETH2口和扩展的TMSES4模块的IP地址我们是否可以读取到呢?

可以读取到。

通过ETH_R.i_ethInterface[1].i_byIPAddress可以读取M262本体ETH2口的IP地址。

依次类推,ETH_R.i_ethInterface[2].i_byIPAddress可以读取到PLC本体左边扩展的第一个TMSES4模块的IP地址。

ETH_R.i_ethInterface[3].i_byIPAddress可以读取到PLC本体左边扩展的第二个TMSES4模块的IP地址。

如下图所示:

同样可以读取到子网掩码,MAC地址等。