我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert使用Machine expert network协议时在符号配置中无法选择新建的变量如何处理?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert使用Machine expert network协议时在符号配置中无法选择新建的变量如何处理?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

无法选择新建的变量是因为该变量未在程序中调用,在程序中新建POU,在POU中调用新建的变量,重新编译后,即可在符号配置中选择对应的变量。