我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert里面TM241、TM251PLC EIP通讯怎么检测从站的链接状态?

问题描述:
Machine Expert里面TM241、TM251PLC EIP通讯怎么检测从站的链接状态?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

1、在程序里调用功能块:EIPXM.EIPGetHealthBit。

2、按照下图指示关联功能引脚:

i_xExecute使用上升沿启动功能块,输入管脚i_uiconnId填写EtherNet IP从站的连接ID。输出q_uiHealthBit如果为1则已建立连接,如为0则断开连接。