我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218可以通过哪些方式在外部进行运行/停止操作?
问题描述:
M218可以通过哪些方式在外部进行运行/停止操作?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

1.硬件运行/停止切换按钮。

2.SoMachine 软件命令(软件在线的情况下,单击菜单栏中的启动和停止按钮)。

3.嵌入式数字量输入触发的运行/停止操作。数字量输入在软件配置中进行定义。

4.通讯控制的方式(运行:分别给%mw62200赋2,%mw62201赋6699;停止:分别给%mw62200赋1,%mw62201赋6699;热复位:分别给%mw62200赋8,%mw62201赋6699;冷复位:分别给%mw62200赋4,%mw62201赋6699。)。