我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM3DI16 可拆卸螺钉端子可以单独订购吗?
问题描述:
TM3DI16 可拆卸螺钉端子可以单独订购吗?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3DI16 可拆卸螺钉端子可以单独订购吗?

可以单独订购。

TMAT2MSET  用于TM3DI16、TM3DQ16R、TM3DQ16T和TM3DQ16U模块的4个10路和4个11路可拆卸螺钉接线端子。

TMAT2MSETG 用于TM3DI16G、TM3DQ16RG、TM3DQ16TG和TM3DQ16UG模块的4个10路和4个11路可拆卸弹簧接线端子。