我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241如何分配任务的优先级,有哪些建议?
问题描述:
M241如何分配任务的优先级,有哪些建议?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241的优先级配置为 0 到 31,其中0 表示最高优先级,31 表示最低优先级。如果给多个任务分配相同的优先级,则这些任务在执行时可能会无法确定且不可预测的后果,一般建议:

  1. 优先级 0 到 24:控制器任务。将这些优先级分配给具有高可用性要求的任务。
  2. 优先级 25 到 31:后台任务。将这些优先级分配给具有低可用性要求的任务。