我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241可以通过哪些方式在外部进行运行/停止操作?
问题描述:
M241可以通过哪些方式在外部进行运行/停止操作?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

1.硬件运行/停止拨码 。

2.在软件配置中定义的通过专用数字量输入进行的运行/停止操作。

3.SoMachine 软件命令(在线 → 启动和在线 → 停止)。

4.通讯控制的方式(运行:分别给%mw62200赋2,%mw62201赋6699;停止:分别给%mw62200赋1,%mw62201赋6699;热复位:分别给%mw62200赋8,%mw62201赋6699;冷复位:分别给%mw62200赋4,%mw62201赋6699。)。