M262 PLC如何通过后配置文件修改IP地址
问题描述:
M262 PLC如何通过后配置文件修改IP地址所属产品线:
工业机械自动化控制器(PLC); Modicon M262解决方法:
后配置文件指的是一个存储在控制器中的名为 Machine.cfg 的文件,这个文件可以在不更改应用程序的情况下修改应用程序的某些参数(具体可以修改哪些参数详见机器专家帮助:https://product-help.schneider-electric.com/Machine Expert/V2.0/zh/m262prg/index.htm#t=m262prg/D-SE-0080403.html)。
M262系列PLC可以使用该文件修改和储存PLC的IP地址,不过需要注意的是M262 PLC本体有两个以太网口,在使用后配置文件修改以太网口IP地址时,需要注意两个网口不能设置在同一网段,并且后配置文件中两个网口的名称参数也不一样。
如下图所示,修改以太网口1的参数,pos[]内要填5,修改以太网口2的参数,pos[]内要填6,如果都填成5或者6,将后配置文件下载进PLC则该文件无效。

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。