我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M262通过SERCOS总线控制Lexium 32伺服编译出现报错C0032如何处理?
问题描述:
Modicon M262通过SERCOS总线控制Lexium 32伺服编译出现 C0032:不能将类型 'FB_DI_' 转换为类型'MOIN.IF_Axis'如何处理?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

原因是PLCO库功能块的Axis引脚类型为MOIN.IF_Axis,而Lexium32伺服默认轴类型为FB_DI_DRV_lexium32S,

解决方法为将Axis的管脚修改为Lexium32.Axis,如下图: