问题描述:
TMSES4的缺省IP地址是多少。所属产品线:
Modicon M262解决方法:
TMSES4缺省 IP 地址如下:
• 10.12.x.z(对于第一个模块)
• 10.13.x.z(对于第二个模块)
• 10.14.x.z(对于第三个模块)
其中,x 和 z 表示接口 MAC 地址的第 5 个和第 6 个字节。比如,对于 MAC 地址 00:80:F4:50:02:5D,IP 地址将为 10.12.2.93。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
TMSES4缺省 IP 地址如下:
• 10.12.x.z(对于第一个模块)
• 10.13.x.z(对于第二个模块)
• 10.14.x.z(对于第三个模块)
其中,x 和 z 表示接口 MAC 地址的第 5 个和第 6 个字节。比如,对于 MAC 地址 00:80:F4:50:02:5D,IP 地址将为 10.12.2.93。
是否有帮助?