我们今天能为您提供什么帮助?

TM5NS31模块LED指示灯分别表示什么含义?

问题描述:
TM5NS31模块LED指示灯分别表示什么含义?

所属产品线:
Modicon TM5扩展模块

解决方法:

提供了以下 LED:

  • State
  • S3
  • S3 P1 (Port 1)
  • S3 P2 (Port 2)

State LED 是一种绿色/红色双色 LED。绿色(状态)叠加在红色(检测到错误)之上。

下表介绍了 State LED:

注意: 在向总线接口供电后,LED 将间歇性以红色闪烁几次。这些信号不是错误指示。

下表介绍了 S3 LED:

下表介绍了 S3 P1 和 S3 P2 LED: