我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM5NEIP1模块旋转开关怎样设置?
问题描述:
TM5NEIP1模块旋转开关怎样设置?

所属产品线:
Modicon TM5扩展模块

解决方法:

1.概述

TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface 前面板上的两个旋转开关用于设置 IP 地址。旋转开关的默认值为 0。

注意: 只有在下次重置电源后,旋转开关位置的任何修改才会生效。

2.旋转开关位置示例

下图显示了设置为 B5(十六进制)= 181(十进制)的旋转开关位置示例:

(x16) 高序位旋转开关:设置为 B(十六进制)= 11(十进制)

(x1) 低序位旋转开关:设置为 5(十六进制)= 5(十进制)

旋转开关位置值 = B5(十六进制)= 11x16 + 1x5 = 181(十进制)

3.设置 IP 地址

设置旋转开关前,先执行以下操作:

  • 对现场总线接口加电。
  • 下载应用程序。

下表介绍了旋转开关的配置: