在SoMachine V4.3中组态两块TM5C24D18T编译报错:IO电源不足,该如何解决?
问题描述:
在SoMachine V4.3中组态两块TM5C24D18T编译报错:IO电源不足所属产品线:
Modicon TM5扩展模块解决方法:
因为在在SoMachine V4.3的IO配置中默认设置了TM5电源总线上的24V I/O段外部电流且每段外部电流缺省值为:2000mA。
所以当配置两个TM5C24D18T模块后,仅24V I/O段外部电流就消耗了12000mA,在不额外配置配电模块的情况下,就会报错IO电源不足。
可以根据实际外部I/O消耗的电流情况适当减小外部电流预设值,或者增加相应的配电模块来解决报错。
报错情况如下:

功耗情况如下:

减小I/O段外部电流预设值方法如下:

是否有帮助?