当EcoStruxure Machine Expert 启动模拟器时候会报错"网关未正确配置",应该如何处理?
情况1:由于未安装USB驱动组件,导致Gateway服务(CoDeSys Gateway V3)无法启动。
1)尝试从网关管理控制台中启动网关:

2)如果服务启动,则排除步骤1的问题。如果没有启动,可能是没有安装XBTZG935 USB驱动程序。
3)要安装这个驱动程序,关闭所有SoMachine和/或EcoStruxure Machine Expert实例,然后转到Windows文件资源管理器到这个路径:
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\ ecostrucxure Machine Expert\Tools\Gateway\Driver\XBTZG935Setup\
4)以管理员身份运行xbtzg935setup.exe。
5)重启PC
6)检查Windows服务,服务“XBTZG935 USB Link Cable”正在运行:
7)启动EcoStruxure Machine Expert并刷新设备通信设置
情况2:EcoStruxure Machine Expert Logic Builder可能没有连接到网关控制台(“CoDeSys Gateway V3”)服务的Windows权限。
尝试以管理员身份运行EcoStruxure Machine Expert,然后重试。
情况3:在同一个Windows设备上安装了多个版本的EcoStruxure Machine Expert和/或SoMachine。
当在一台机器上安装了多个版本的EcoStruxure Machine Expert/SoMachine时,网关不会被最后安装的软件套件覆盖,并且运行最后安装的Logic Builder可能会导致它无法识别网关服务的旧版本。
->该情况下,执行步骤如下:
1)运行SoMachine Configuration Manager或Schneider Electric Software Installer tool的FIRST-installed安装软件
2)卸载此版本的SoMachine或EcoStruxure Machine Expert的Gateway组件。
3)在最新版本的EcoStruxure Machine Expert安装包中,安装“Gateway”组件
4)重新安装步骤1中卸载的旧SoMachine或EcoStruxure Machine Expert
情况4:仅在使用模拟模式时出现此问题。
在这种情况下,尝试删除模拟器的缓存:
1)关闭所有的SoMachine和EcoStruxure Machine Expert实例
2)删除文件夹:C:\ProgramData\CODESYS\Simulation\
3)启动SoMachine或EcoStruxure Machine Expert
4)尝试再次登录模拟器。
是否有帮助?