我们今天能为您提供什么帮助?

如何在EcoStruxure Machine Expert的Web可视化中显示特殊字符?

问题描述:
在EcoStruxure Machine Expert的Web可视化中显示特殊字符

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

特殊字符(例如阿拉伯语,西里尔字母,…)可能无法在EcoStruxure Machine Expert的默认设置下正确显示。为了正确地显示它们,必须在可视化管理器中激活“使用unicode字符串”设置。

Machine Expert默认使用ASCII格式,因此如果您想在可视化中使用特殊字符,需要激活该设置