我们今天能为您提供什么帮助?

如何在EcoStruxure Machine Expert的PLC和EcoStruxure Operator Terminal Expert(EOTE) HMI之间共享变量?

问题描述:
在EcoStruxure Machine Expert的PLC和EcoStruxure Operator Terminal Expert(EOTE) HMI之间共享变量

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

1)在SoMachine或EcoStruxure Machine Expert中,从Logic Builder进入工具树,并添加一个符号配置节点。

2)单击编译,然后使用符号旁边的复选框选择您希望共享到HMI的符号。

3)进入顶部菜单编译->生成代码。这将导致在您保存项目的同一文件夹中生成符号配置导出XML文件,该文件的格式为:<ProjectName>.<NameOfPLC>. application . XML

4)在Ecostrucxure Operator Terminal Expert中,选择Project Explorer -> System Architecture中的驱动节点,点击顶部的[+Driver]按钮。

5)选择驱动程序:

制造商:Schneider Electric

驱动程序:EOTE v3.1中的SoMachine Network(或EOTE v3.2+中的“MachineExpert”Network)

6)点击名为“SoMachin Network equipment1”或“Machine ExpertNetwork equipment1”的设备行

7)在属性中,输入sommachine /Machine Expert控制器选择界面中PLC的节点名称。默认情况下,部件号(产品型号)后面跟着一个空格,然后@和MAC地址(十六进制)。

注意:

*如果您的M241/M251/M262启用了用户管理,并且您在PLC上有密码,请在“设备安全”中输入它们。如果您已经禁用了PLC上的用户管理,您可以简单地取消选中“使用安全性”复选框。

*“加密通信”仅适用于带有TLS加密的M262,因此请不要选中此复选框(在EcoStruxure Machine Expert V2.0中默认勾选)。

8)点击变量下面的“符号链接”节点。

9)点击[+符号]按钮,选择格式列表->机器符号文件。

10)点击“导入”按钮。

11)选择从Logic Builder导出的. xml文件。

因此,选择从符号配置导出到XML文件的变量将出现在EcoStruxure Operator Terminal Expert中,您将能够在屏幕对象中分配(数据显示和按钮)。