我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert V2.1软件支持的PC操作系统有哪些?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert V2.1软件支持的PC操作系统有哪些

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert V2.1软件支持的PC操作系统有:

Microsoft Windows® 8.1 Professional 64-bit、

Microsoft Windows® 10 Professional 64-bit。