我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M241工作环境温度是多少?
问题描述:
M241工作环境温度是多少

所属产品线:
Modicon M241

应用环境:
表示一般环境特性:

解决方法:

M241系列PLC的工作环境温度,水平安装为:–10...55 °C (14...131 °F);垂直安装为:–10...50 °C (14...122 °F)。

下表表示M241一般环境特性: