我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M262通过SercosIII控制LXM28S或LXM32S如何查看当前位置和当前速度?
问题描述:
M262通过SercosIII控制LXM32S如何查看当前位置和当前速度?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

M262通过SercosIII控制LXM28S或LXM32S查看当前位置是通过:轴名称.Axis.IrPosition或者功能块S3M.FC_ReadScaledPositionFeedback来实现,读取实时速度也是通过:轴名称.Axis.IrVelocity或者功能块S3M.FC_GetScaledFeedbackVelocity来实现。

具体见下图: