问题描述:
M262和TMSES4模块的TCP服务器连接总数是多少。所属产品线:
Modicon M262解决方法:
M262和TMSES4模块的TCP服务器连接总数如下:
| 连接类型 | 同时连接的最大服务器数 |
| Modbus服务器 | 对于同时采用了TMSES4和控制器的配置,或者对于仅采用控制器的配置,最多支持同时连接8台TCP服务器。 |
| EtherNet/IP设备 | 16 |
| FTP服务器 | 4 |
| Web服务器 | 10 |
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M262和TMSES4模块的TCP服务器连接总数如下:
| 连接类型 | 同时连接的最大服务器数 |
| Modbus服务器 | 对于同时采用了TMSES4和控制器的配置,或者对于仅采用控制器的配置,最多支持同时连接8台TCP服务器。 |
| EtherNet/IP设备 | 16 |
| FTP服务器 | 4 |
| Web服务器 | 10 |
是否有帮助?