我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在M262控制器上仅禁用Web可视化的用户权限?
问题描述:
在M262控制器上禁用Web可视化的用户权限

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

从EcoStruxure Machine Expert V2.0开始,现在可以在M262控制器上仅禁用Web Visu的用户权限。

这意味着其他服务的用户权限仍然可用。

为此,用户必须在/usr/Visu文件夹中创建空文件WebVisuNoLogin.cfg,并重新启动控制器。

执行此操作后,连接到web可视化不需要密码。

WebVisuNoLogin.cfg文件可以通过FTP Server连接或从EcoStruxure Machine Expert (MyController >> Files选项卡)下载到控制器。

通过FTP Server连接:

使用EcoStruxure Machine Expert V2.X软件连接如下: