我们今天能为您提供什么帮助?

如何更换LMC078的电池

问题描述:
如何更换LMC078的电池

所属产品线:
LMC058 & LMC078

应用环境:
LMC078

原因:
必须每隔 10 年返回 LMC078 Motion Controller 更换电池。只能由授权的 Schneider Electric 工作 人员更换电池。

解决方法:

LMC 078 /100/200的电池不能在机器运行时更换。因为在更换电池期间不可能保持24V。

对于非施耐德人员: 务必使用官方的方式,这个控制器必须送到施耐德更换电池。

对于施耐德Motion售后服务人员:

Renata公司的CR2477N是用于LMC078, LMC100, LMC200系列的电池。

对于2019年9月9日之前制造的设备,电池已放置在插槽中。在较新的LMC中,电池CR2477NRV-LF焊接在PCB上,熟练的技术人员可以轻松更换,但要由他自己负责。

拆除LMC的视频在我们的网站上

https://www.tscautomate.com/files/download/01HWUJN4ROE2BEN6OGNVDIZPJ7SVHFHP4Y

仅对施耐德用户开放。