我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PQU静止无功补偿设备滤波能力是多少?
问题描述:
PQU静止无功补偿设备滤波能力是多少?

所属产品线:
PowerLogic™ Smart PQU数字化静止无功补偿成套设备

解决方法:

Easylogic PQU模块可滤2-25次谐波,50Kvar滤波能力为15A,100Kvar滤波能力为30A;

Powerlogic Smart PQU整柜在2~13次谐波可以全部转化为滤波,即100kvar可转化为150A滤波。