我们今天能为您提供什么帮助?

为什么搭配电抗器使用的电容需要选择480VAC的?

问题描述:
为什么搭配电抗器使用的电容需要选择480VAC的?

所属产品线:
无功补偿 - 电容

解决方法:

因为电容器串联电抗器之后,电容器两端电压会升高

例如:

如果串联电抗器的电抗率为K,电容器串联电抗器后,端电压为Uc=Un/(1-K)。当电抗率K=7%,在系统电压Un=400V时

由上述公式可以得出低压电容器两端电压:Uc=400/(1-7%)=430V

由上述数据可以得结论,当系统电压为400V时,串联7%电抗器,电容器两端电压升高到430V,所以在选择电容器时,额定电压为400V的电容器已经不能满足要求,需要选择480V或者更高电压的电容器。