我们今天能为您提供什么帮助?

Easycan调谐电抗器Imp电流和Ie rms max电流有什么区别?

问题描述:
Easycan调谐电抗器Imp电流和Ie rms max电流有什么区别?

所属产品线:
调谐电抗器

解决方法:

Imp电流指的是电流温升测试时的极限峰值电流;

Ie rms max电流指的是正常情况下可以连续承载的持续电流,所有电感等值都是基于这个值测量的。

注意:实物标签仅会体现Ie rms max值,不会体现Imp值。