我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
有源滤波器PCSU是否可以并联运行?最多可以几台并联使用?
问题描述:
有源滤波器PCSU是否可以并联运行?最多可以几台并联使用?

所属产品线:
EasyLogic™ AccuSine PCSU有源滤波器

解决方法:

可以并联运行。有源滤波器PCSU单模块谐波补偿容量有50A、100A和150A三种,支持最大8模块并联运行,且支持不同容量模块并机,最大并机容量是1200A。