我们今天能为您提供什么帮助?

RM6系列的SF6气体绝缘环网柜如何选择电缆套管附件?

问题描述:
RM6如何选择电缆套管?

所属产品线:
RM6

解决方法:

RM6系列的负荷开关熔断器组合电器柜选择A型电缆套管,其余柜型均选择C型电缆套管。具体如下图:

功能单元类型 A型电缆套管 C型电缆套管
负荷开关(I功能) ×
断路器(B功能) ×
变压器断路器(D功能) ×
负荷开关-组合电器(Q功能) ×
电缆连接柜( LE-ORE-ODE-O功能 ×