我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HVX手车式断路器可以增加多少个辅助触点?
问题描述:
HVX手车式断路器可以增加多少个辅助触点?

所属产品线:
HVX

解决方法:

HVX-O标准产品标配58芯航空插头,可增加的辅助触点与可选附件的数量有关。无可选件的情况下,接线图占用航空插点数量,合闸:3个,分闸:3个,储能:2个,储能微动开关:4个,底盘车:9个,主轴辅助开关:19个,接地:2个;共计40个航空插点被占用。可选件的增加需占用航空插针的情况:手车闭锁:2个,合闸闭锁:3个,欠压:2个,过流:2个,第二分闸:3个。因此,最多可在标准接线的基础上再增加9对(包括主轴、储能、底盘车)辅助开关,如有可选件,相应的会减少可增加的辅助触点数量。