我们今天能为您提供什么帮助?

FP户内六氟化硫断路器分合闸线圈的电阻是多少?

问题描述:
FP40.5kV 31.5kA六氟化硫断路器分合闸线圈的电阻是多少?

所属产品线:
FP

解决方法:

FP户内六氟化硫断路器分合闸线圈的电阻是:

1、控制电压为220VDC,线圈电阻有460Ω±5%、220Ω±5%、150Ω±5%、110Ω±5%四种可选,可根据要求定制;

2、控制电压为110VDC,线圈电阻有110Ω±5%、55Ω±5%两种可选,可根据要求定制;

3、控制电压为48VDC,线圈电阻为12.5Ω±5%;

4、控制电压为220VAC,线圈电阻为114Ω±5%;

注意:如果选择FP40.5kV 31.5kA的六氟化硫断路器,其线圈电压仅能选择220DC和110DC,对应的电阻为220Ω(220DC)和110Ω(110DC)。