ATS480软起动器如何回到初始建立界面?
问题描述:
ATS480软起动器如何回到初始建立界面?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
通过清除设备功能可以使ATS480软起动器回到“初始建立”界面(初次上电的界面)。
清除设备的步骤如下:
(1)访问等级必须是专家级:10 [我的偏好] MYP --- 10.2 [参数访问权限] PAC --- [访问等级] LAC = [专家级] EPR
(2)进入菜单:9 [设备管理] DMT --- 9.5 [备份/导入] BRDV --- [清除设备] CLR,按两次OK键,执行清除设备。
软起动器重启完成后,需要完成软启动器的语言和时间配置,就可以回到“初始建立”界面。
是否有帮助?