我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器的是否有模拟量电压输出信号?
问题描述:
ATS480软起动器可以有模拟量电压输出信号

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器可以输出模拟量电压信号以读取电机电流OCR 、电机功率OPR 、电机转矩OTR、功率因数OCO、电机热状态THR这些物理量,其模拟量输出AQ1类型可以设置为电压型或者电流型,并且电压和电流的最大值和最小值可以设置。

当AQ1分配设置为:电机电流OCR 、电机功率OPR 、电机转矩OTR时,AQ1的最大标定值AO1S在50%~500%可设置;

当AQ1分配设置为:功率因数OCO时,AQ1的最大标定值AO1S被强制设置为 100%;

当AQ1分配设置为:电机热状态THR时,AQ1的最大标定值AO1S的最大设置范围为300%。