我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480软起动器通过恢复出厂设置能否退出DEMO演示模式?

问题描述:
ATS480软起动器通过恢复出厂设置能否退出DEMO演示模式?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器不能通过恢复出厂设置退出DEMO演示模式。要退出 演示模式, 具体操作路径如下:

9 [设备管理] -9.11 [退出演示模式]。
当结束演示模式后,软起动器会完成重启, 擦除软起中的参数设置, 并重新进入 [初始建立]界面。

注意:软起动器断电重新上电,[演示模式]将保持激活状态,并不能退出 [演示模式] 。