我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480软起动器主回路电压是多少?

问题描述:
ATS480软起动器主回路电压

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器主回路电压:AC208 ~ AC690 V,允许波动范围:电压下限AC208V的-15% ~ 电压上限AC690V的+10 %。

电网频率:50...60 Hz   允许波动范围:频率下限50Hz的-20% ~ 频率上限60Hz的+20 %。