ATS480软起动器在CL1/CL2不供电,+24V和0V上外供直流24V电的情况下,可以启停软起动器吗?
问题描述:
ATS480软起动器在CL1/CL2不供电,+24V和0V上外供直流24V电的情况下,可以启停软起动器吗?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
不可以。ATS480软起动器CL1/CL2没有供电的情况下,虽然可以通过在+24V和0V上外接 DC24V 电源为软启动的控制模块供电,但CL1/CL2没有供电情况下,ATS480软起动器是无法正常启动的。
另:ATS480仅接CL1/CL2电源 或者 仅在+24V和0V上外接 DC24V 电源,面板左上角都显示NLP。
是否有帮助?