我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器上的PTC1/AI1端子可以接入模拟量电压或者电流信号吗?
问题描述:
ATS480软起动器上的PTC1/AI1端子不可以接入模拟量电压或者电流信号

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器上的PTC1/AI1端子不可以接入模拟量电压或者电流信号,PTC1/AI1端子上只能接入PTC或者PT100(2线制/3线制)温度传感器;

PTC1/AI1的AI1表示支持线性变化的温度传感器PT100。

ATS480软起动器接PTC温度传感器时,如何接线和设置参数?

ATS480软起动器接PT100温度传感器时,如何接线和设置参数?