我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器控制模式的48替代模式和标准模式有什么差别?
问题描述:
ATS480软起动器控制模式的48替代模式和标准模式有什么差别?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:
ATS480软起动的Modbus通讯控制字模式有两种:兼容ATS48模式([48替代模式]),还有新的CIA402模式([标准模式]),通过参数 [控制模式] 可以选择。

控制模式:[48替代模式]  和 [标准模式] 。用ATS480替代ATS48,想沿用以前的控制字模式,可以选择  [48替代模式] ,但48替代模式仅支持modbus RTU通讯控制。 [标准模式] 使用新的CIA402模式,即支持modbus RTU通讯控制,也支持现场总线模块通讯控制。

另:如果 [控制模式] 设置为 [48替代模式] 时,插入了现场总线模块会触发 [配置改变] CFF2 故障,此时只需将 [控制模式] 设置为 [标准模式] 。