问题描述:
ATS480软起动器支持哪些通讯协议?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480标配有2个 Modbus 通讯口(RJ45接口形式):一个用来连接面板(下图位置1),另一个用于与PLC或上位机进行Modbus通信(下图位置2);另外ATS480还有一个通信扩展卡接口(下图位置3),可以扩展Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、 PROFIBUS DP、CANopen通信卡。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATS480标配有2个 Modbus 通讯口(RJ45接口形式):一个用来连接面板(下图位置1),另一个用于与PLC或上位机进行Modbus通信(下图位置2);另外ATS480还有一个通信扩展卡接口(下图位置3),可以扩展Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、 PROFIBUS DP、CANopen通信卡。

是否有帮助?