ATV630、ATV930变频器嵌入式以太网口上没有插网线时,为什么ETH NS灯会绿灯闪烁?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器嵌入式以太网口上没有插网线时,为什么ETH NS灯会绿灯闪烁?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630/ATV930变频器V3.4及以上版本的固件,变频器在没有插网线,也没有设置IP地址的情况下,ETH NS的灯会绿灯闪烁。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。