我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340、ATV930系列变频器使用端子适配器VW3M8810,对柜体的防护等级有什么要求?
问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用端子适配器VW3M8810,对柜体的防护等级有什么要求?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930和ATV340系列变频器,如果使用端子适配器时,必须将端子适配器VW3M8810安装在防护等级为 IP54(或更高)的控制柜中。这是防止异物导致端子、连接器、轨道和安全相关电路之间出现交叉故障和短路所必需的。

VW3M8810的CN6、CN7口是弹簧接线端子,外部设备可以直接接线上去;CN1~CN5口是接插件形式的,安全模块需要通过VW3M8802R15或VW3M8802R30线缆连接上去。