ATS480报TLSF是什么故障?如何处理?
问题描述:
ATS480报TLSF是什么故障?如何处理?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480报TLSF是启动时间过长故障
可能原因:在满足完成启动的条件之前,已超过【启动超时】TLS设置的时间。
启动完成条件:
1、对电机应用主电源电压;
2、电机电流小于1.3倍电机额定电流。
处理办法:
1、检查电机机械情况(磨损情况、机械间隙、润滑、阻塞等);
2、检查软起动器和电机功率是否匹配;
3、检查【简单启动】菜单中电机额定电流和电源电压是否设置准确;
4、核实【简单启动】菜单中加速时间ACC参数和【监控】菜单中的启动超时TLS参数。确保加速时间ACC小于启动超时TLS。
是否有帮助?