我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480报OCF是什么故障?如何处理?

问题描述:
ATS480报OCF是什么故障?如何处理?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480报OCF是过电流故障,可能原因是:

1、电机额定电流设置不正确;

2、电机存在负荷过重、堵转、机械摩擦等问题;

3、软起动器内部故障;

4、旁路接触器粘连。

5、切旁路(R2闭合)瞬间,断开软起动器的启动信号;

处理办法:

1、检查软起动器【简单起动】菜单中的电机额定电流是否按照电机铭牌设置,并核对软起动器和电机功率是否匹配;

2、检查电缆和电机是否有短路或者绝缘不好;

3、检查电机机械问题;

4、检查电机负荷是否在正常范围内;

5、测量晶闸管是否正常;

6、检查【完整设置】-【启动和停止】菜单中的电压提升水平参数是否设置过大;

7、检查启动信号,避免在切旁路(R2闭合)瞬间断开软起动器启动信号。