ATS480报OHF是什么故障?如何处理?
问题描述:
ATS480报OHF是什么故障?如何处理?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480报OHF是驱动器过热故障,可能原因:
1、设备温度超过容差,【设备热状态】THS>118%;
2、已超过软起动器晶闸管正常温度;
3、软起动器内部的温度传感器已断开连接或出现短路。
处理办法:
1、检查电机负载,设备通风情况和环境温度。等待设备完全冷却后再重新启动。负载过重会造成软起动器过热;
2、如果在斜坡加速过程中触发故障,则在【简单起动】SIM中设置更温和的启动;
3、软起动器内部温度传感器出现故障,建议做售后处理。
是否有帮助?